リソース・ライブラリ

電源のリップルとノイズの測定方法

このYoutubeビデオを再生するには、クッキーを許可してください。
クッキーについての詳細。

電源のリップルとノイズを測定するには、適切なプローブ技法が重要です。CUIの製品マーケティング・エンジニア、Ron Stullとこれらの測定を行う方法を見ていきましょう。このCUI In The Labのビデオでは、Ronが良いプローブ試験と悪いプローブ試験について解説し、それぞれが最終結果にどのように影響するかについて説明します。

注目製品


VOF-15Cシリーズ
15W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
今すぐ見る

その他のリソース


この記事またはトピックに関するコメントを今後当社が取り上げるべきだと思いますか?
cuiteam@cui.comにメールでご連絡ください。

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web