パワーブログのホームページ

MTBF、信頼性、および寿命の詳細

2017年11月28日、CUI Inc著 - 3分の閲読
最終更新日:2023年12月19日

MTBF、信頼性、および寿命の詳細

目次

  1. 信頼性とは?
  2. MTBFと信頼性を解釈する方法
  3. MTBFと寿命
  4. こちらもご覧ください

デジタルエレクトロニクスはユビキタスになり、私たちの生活のあらゆる側面に浸透しています。携帯電話やタブレットから、フィットネスモニタおよび家庭用デジタルアシスタント、インターネット、テレコムのインフラ、 データセンター、交通管理、フライ・バイ・ワイヤ飛行制御機まで、私たちは今やデジタル技術に囲まれ、それにどっぷりつかった生活を送っています。この依存により、ユーザーはデジタル技術の内部で使用される電子部品の信頼性に関する問題について、ますます意識するようになってきています。

この傾向を考えると、設計者が設計上の意思決定をするためにMTBF(Mean Time Between Failures)などのコンポーネントベンダーからの主要なデータポイントを利用して、コンポーネントの選択プロセスにおいて信頼性を非常に重視することは当然と言えるでしょう。

MTBFは、特に複数のベンダーのコンポーネントを比較する場合に信頼性を評価するための有用な指標となりますが、 多くのユーザーが陥る罠は、MTBFの数字がコンポーネントの予想寿命に直結しているという誤った仮定を立ててしまうことです。電子設計においてはこれに関して多くの誤解があるため、電子部品の信頼性と寿命の間の関係性を再確認することが重要です。

信頼性とは?

信頼性の定義とは、製品の単一のユニットが特定の条件下で動作し、なおかつ特定の期間正しく動作する確率のことを指します。統計的には次のように表すことができます。

R(t) = e-λt

ここで、λは初期故障(1年以内の故障率)および摩耗故障(終末期)を除く内因性故障率です。

したがって、信頼性は、以下に示されているよく知られたバスタブ曲線の平坦な中央部分における故障の確率です。

寿命の始まりから終わりまでの故障傾向を示す代表的なバスタブ曲線のグラフ
バスタブ曲線は、寿命の始めから終わりまでの失敗の傾向を示しています

平均故障時間(Mean Time To Failure)はλ、1 /λの逆数で求めることができ、特に電力業界では平均故障間隔(MTBF)として表現されます。MTBFを計算すれば製品の典型的な予測寿命が得られると思うかもしれませんが、これはありがちな誤解です。

MTBFと信頼性を解釈する方法

1時間あたり10 - 6の内因性故障率(λ)を持つコンポーネントを考えてみます。MTBFは100万時間ですが、下のグラフに示されている R(t) = e-λt 曲線は、統計的に36.7%のユニットしかこの期間で動作しない可能性が高いことを示しています。60.6%は500,000時間稼働すると予測され、さらに90.5%は100,000時間持続することが予測されます。

コンポーネントがMTBF全期間で動作する確率を示す信頼性曲線のグラフ
コンポーネントが計算されたMTBF全期間で動作する確率は、わずか36.7%です

各コンポーネントのこの情報を使用して、システムを構成するすべてのコンポーネントの個々の障害発生率を合計し、製品全体の耐用年数を把握する必要があります(λA1n12n2 + ... +λini)。

コンポーネントの大部分が堅牢な信頼性を示していたとしても、たった一つの脆弱なリンクによりシステム全体の信頼性を損なう可能性があることは明らかです。つまり、システムの信頼性は、最も信頼性の低いコンポーネントと同等だということになります。設計者にとっては、より脆弱なコンポーネントに戦略的に焦点を当てることで、全体的なパフォーマンスと信頼性を大幅に向上させることができます。

MTBFと寿命

重要なのは、MTBFが製品やコンポーネントの分析・比較に信頼できるデータを提供していても、それがすなわち製品寿命に直結していると解釈すべきではないということです。

今や私たちの生活やビジネスとは切り離せない存在となったデジタル製品の信頼性への水準は、今後もますます上昇し続けるでしょう。業界の一員として、CUIは自社製品の信頼性、MTBF、および実際の平均寿命について明確に伝達することで、エンジニアがより良い設計体験を楽しむことができるようサポートすることができます。

カテゴリ: テストと故障の解析

こちらもご覧ください


この記事またはトピックに関するコメントを今後当社が取り上げるべきだと思いますか?
powerblog@cui.comにメールでご連絡ください。

CUI Inc

CUI Inc

電源メーカーのリーダーとして、CUIは、テクノロジーによって世界が新しい形でつながっていく中で、広範な市場セグメントにわたって高信頼性の実績あるソリューションをエンジニアの方々にお届けするよう努めています。CUIでは、最も重要なこととして、お客様との協力的パートナーシップを築く確かな取り組みを続け、お客様が成功のために必要なツールとリソースをお届けしています。

もっと詳しい情報が必要ですか?

このブログ記事を気に入っていただけましたか?

サインアップして、最新の記事を自分の受信トレイで直接受信してください。


プライバシー・ポリシー

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

*注記:このニュースレターは現在、英語版のみです。
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web