パワーブログのホームページ

IEC 62368-1第4.1.1項の終わりと第4版の始まり

2024年7月16日、Andrew Johnson著 - 5 分間の閲読

IEC 62368-1第4.1.1項の終わりと第4版の始まり

2021年には、AVおよび情報通信技術(ICT)機器をカバーするIEC 62368-1基準についてこのブログ で学習し、基準の特定の条項、つまり第4.1.1項を試験しました。IEC 62368-1に置き換わる旧基準からの移行に会社にとって便利な柔軟性をもたらしてくれるものです。当時、当条項が廃止されることは明白でした。2021年当時の疑問は、それがいつなのか、ということでした。早い段階、つまり基準の第3版か、または遅い段階、つまりまだ計画段階であった第4版になるか憶測が飛び交いました。

答えは後者でした。第4.1.1項は、第3版に残りましたが、第4版(2023年公開)からは削除されました。

4.1.1とは?

IEC 62368-1 は、IEC 60950-1 と IEC 60065の 2 つの他の基準に取って代わります。しかし、古い基準から新しい基準への移行を行う企業には潜在的な問題があります。多くの企業は、新しい基準を採用した後、古い基準に基づいて認定された在庫を再テストし、再認定(またはおそらく廃棄)することを望んでいません。

図1:IEC 62368が、IEC 60950 および IEC 60065を置き換え
図1:IEC 62368が、IEC 60950 および IEC 60065を置き換え

したがって、IEC 62368-1の最初の3つの版には、IEC 60950-1とIEC 60065の2つの旧規格で認定されたコンポーネントとサブアセンブリ(外部電源を含む)を企業が引き続き使用できるようにする第4.1.1項が含まれていました。

しかし、市場が第4版を採択すると、旧規格で認定された製品またはコンポーネントを持つ市場に参加する製造業者は、IEC 62368-1に準拠するように再テストおよび再認定を受ける必要があります。

バージョン管理

現在、様々な地域の市場で標準規格の異なるエディションを使用しています。

例えば、韓国と台湾は、現在、どちらも第3版を使用しています。2023年初頭の時点で、中国は第1版を使用していましたが、第3版に移行し始めました(第2版で切り替わりました)。日本は正式に第3版を採用しましたが、2026年まで開始されません。米国とカナダの様々な企業が第2版または第3版を使用しています。欧州連合は、第2版の規格をまだ使用しており、第3版との調和を少なくとも一部は、第4.1.1項の継続中の包含について拒否しています。

IEC 62368-1の新版の公開とそれの採用の間には少なくとも数ヶ月、時には何年もの遅れが常に発生するため、第4版となります。

今日、様々な市場のほとんどは第4版の承認の各段階にありますが、必然的な遅れを考えると、第4版への準拠が市場ごとに開始し始めるまでに時間がかかります。

それを考えると、競合する各市場でどのバージョンの基準が適用されるかを把握し、第4版が採用されるかどうか、いつ採用されるかを監視するのは、各社の責任です。

第4版についてその他の情報

第4版のその他の重要な更新は、電気的に引き起こされた傷害、電気的に引き起こされた火災、および熱傷傷害に関することが搭載されました。

IEC 62368-1は、AV(AV)システム(家電製品を含む)およびICT機器、ならびにそのようなシステムの構築に使用される一部のコンポーネントに関するものです。第4版は、より多くの製品にカバー範囲を拡大します。

基準に貢献する関係者らの尽力により、常に技術的に中立なアプローチが維持され、部分的には明示的に列挙されていないイノベーションをカバーするのに十分な柔軟性が維持されてきました。その上で、第4版は一部の特定の技術の使用をカバーするように拡張されました。その一例が、データセンターでの液冷の使用です。

IEC 62368-1 が 60950-1 (ICT 機器の場合) と 60065 (AV 機器の場合) の統合代替として提案された理由はいくつかあります。例えば、一部の小規模オフィス機器やスマートテレビなどのホームエンターテイメントシステムなど、ICTとAVのカテゴリーの区別を曖昧にする製品が増えています。新しい規格の策定は、規格、危険ベースの安全エンジニアリング(HBSE)の作成に異なるアプローチを採用する機会でもありました。IEC 62368-1の起源と範囲に関する詳細な記事は、こちらでご覧いただけます

第4版のIEC 62368-1は、引き続きリスクベースのアプローチを使用しており、安全対策を強調し、製造業者がリスクを積極的に特定して対処することを奨励しています。

カテゴリ: 安全とコンプライアンス

こちらもご覧ください


この記事またはトピックに関するコメントを今後当社が取り上げるべきだと思いますか?
powerblog@cui.comにメールでご連絡ください。

Andrew Johnson

Andrew Johnson

製品管理ディレクター

17年におよぶCUIでの勤務期間、Andrewは製品管理、営業、運営で重要な役割を果たしてきました。パワー・エレクトロ二クスにおける彼の業界経験と、総括的な顧客体験への注目により、彼は設計と世界的な規制に関して常に変化する環境のナビゲーション方法について詳しく理解することができました。Andrewは、余暇には家族との時間を大切にしており、特にキャンプ、ハイキング、釣りなどのアクティビティを楽しんでいます。

もっと詳しい情報が必要ですか?

このブログ記事を気に入っていただけましたか?

サインアップして、最新の記事を自分の受信トレイで直接受信してください。


プライバシー・ポリシー

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

*注記:このニュースレターは現在、英語版のみです。
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web