2019年11月5日、Ron Stull著 - 6分の閲読
最終更新日:2024年1月16日
ディレーティングは、システムまたはコンポーネントが通常の動作制限未満で動作する時です。電源の場合、出力電流(およびしたがって電力)は、電源の安全で信頼性の高い動作を保証するために、指定された入力電圧や熱条件に対してしばしばディレーティングされます。
温度はすべてのコンポーネントに影響します。温度によってコンポーネントの動作が変わることもあり、高温となればコンポーネントの損傷にもつながります。また、入力電圧が低いと、入力電流が増加するため、電源に過度のストレスが生じることがあります。不要な動作や損傷の可能性を避けるために、コンポーネントとシステムには熱的制限値が設定されています。
電源に関しては、指定された入力および出力条件での安全に稼働できる温度条件をユーザーに伝える、負荷軽減曲線がしばしば使用されます。この曲線を理解することにより、ユーザーは適切な電源を選択し、アプリケーションで信頼性の高い操作を確保することができます。この記事では、ディレーティングとは何か、なぜディレーティングが必要なのか、データシートのディレーティング曲線を理解する方法について説明します。
電源には、深刻な熱応力に曝される多くのコンポーネントがあります。高電流と動作頻度によって、いくつかのコンポーネントは温度が周囲温度より高くなり、コンポーネントが持つ熱的制限値にまで近づきます。周囲温度(Tambient)以上に上昇するコンポーネント温度の上昇量(Trise)は、方程式1に示す2つの変数、消費電力(Pd、ワットで測定)とその周囲温度に対するインピーダンス(Rθ、ワット当たりの℃で測定)に依存します。
実際のコンポーネント温度(Tcomponent)は、方程式2に示すように、温度上昇を周囲温度に加えることで計算することができます。
ここから、熱インピーダンスまたは電力損失に対するいかなる変更も、コンポーネントの温度における比例変化の原因となります(方程式3)。
例えば、ブリッジ整流器(接合部から周囲温度150°C/Wまでの熱インピーダンスを持つ)が、50℃の周囲温度での動作で0.5Wの電力を損失する場合、コンポーネント温度が125°Cであると予測します(方程式3)。
ここで、コンポーネント温度を維持しながら、周囲温度を70°Cに増加することが望ましい場合、熱インピーダンスか電力損失のいずれかを減らす必要があります。電源のユーザーは、これら2つの変数を制御するいくつかの方法を使用してこれを達成することができます。
電力損失は、負荷を通して制御できます。負荷を増加すると、電源内の多くのコンポーネントによって損失する電力量は増加し、同様に負荷を減らすことで、多くのコンポーネントによって損失する電力が減少します。入力電圧を増加すると、電源の入力側にある一部のコンポーネントによって損失される電力を減らすこともできます。
熱インピーダンスは、電源の強制空気冷却を通して制御できます。流量が増加すると、熱インピーダンスが減少します。
電力損失や熱インピーダンス、電源メーカー全体のジャンクション温度の計算は複雑であることから、メーカーはしばしば負荷低減グラフをユーザーに提供することでこの問題を簡素化します。これらのグラフはテストを通じて生成され、すべてのコンポーネントを熱的制限値内に維持しながら、電源をどれだけ高温で動作できるかをユーザーに示します。しかし簡素化されても、電源によってグラフの表示方法や含まれる情報は異なる場合があります。
最も一般的なグラフには、許容される負荷と周囲動作温度が表示されます。図1は、通常「自然対流」と呼ばれる、強制冷却なしで動作する場合の、CUIの電源の負荷低減曲線を示しています。これは、該当する場合は、ユーザーにこの電源が内部コンポーネントの熱的破損または熱保護によるシャットダウンの危険性なしに最大50℃の周囲温度にて全負荷で動作できることを知らせるものです。
周囲温度が50℃以上では、この電源は負荷をある程度まで低減させるか、負荷軽減曲線以下に減少させない限り、熱的破損を生じる危険性があります。例えば、周囲温度が60℃の場合は、その定格電力の80%、または安全な動作が確実になるまで負荷を軽減する必要があります。多くの場合、このケースのように、負荷を減らすメリットは今のところそれほどなく、最終的にはこの電源がいかなる負荷(図1の場合は70℃)でも動作すべきではないハード・リミットへと到達します。
場合によっては、強制空冷の異なる量に対する複数の曲線が提供されます。図2は、VHK100WシリーズDC-DCコンバータの負荷軽減曲線。この場合、全負荷で動作する温度は、強制空冷がどの程度適用されているかによります。強制空冷がない場合(自然対流)、装置が全負荷できる最高温度は50℃です。しかし、3.5m/sの強制空冷を適用した場合、全負荷は、78℃の周囲温度まで達成できます。これらの例では、強制空冷の量を表すために使用されている単位に注意してください。図2のグラフは、LFMとm/sの2セットの単位を提供しますが、多くの場合は1つのみが提供され、電源によって異なる単位が使用されることがあります。
ときに熱的制限値は、印加する入力電圧に依存しています。これらの場合、異なる入力範囲に対応する複数の曲線が表示されています。図3は、自然対流条件でのVMS-300Aシリーズの負荷軽減曲線を示しています。このような装置に対しては、最大負荷は、熱の減定格が考慮される前に高い入力電圧でのみ達成できます。この電源を自然対流条件で90Vac~200Vacの間で動作する場合、入力は最大200Wへと減定格しなければなりません。220Vac~264Vacの間で動作する場合は、250Wにロードすることができます。
上記低減曲線(図3)は、周囲温度や強制空冷の適用は考慮していません。このような例では、入力電圧に対して既に印加されている負荷軽減に加えて、温度や強制空冷に関してどの程度の負荷軽減の必要があるかを示すために、追加の負荷低減曲線が提供されます。VMS-300Aシリーズの場合、ユーザーは、図4の追加曲線が提供されます。左側の曲線は、図3から得られた2つの電圧範囲に対する自然対流の負荷と周囲温度の関係を示しています。図4の右のグラフは、強制空冷が適用された10CFMの同じ情報を示しています。この電源に対しては、強制空冷の印加により、ユーザーは入力電圧に関係なく、フルに300Wで使用することができます。
電源の最大動作温度に影響する多くの条件があります。ユーザーにとって分かりやすいように、メーカーはしばしば、負荷、強制空冷の風量、印加する入力電圧などの特定条件間の関係を顧客に伝えるために負荷低減曲線を1つ以上提供しています。この情報を理解および順守することで、安全で信頼性の高い電源動作を保証できます。
この記事またはトピックに関するコメントを今後当社が取り上げるべきだと思いますか?
powerblog@cui.comにメールでご連絡ください。