パワーブログのホームページ

クラス2とクラスIIの電源の違いは何ですか?

2017年9月12日、Bruce Rose著 - 2 分間の閲読
最終更新日:2023年12月5日

クラス2とクラスIIの電源の違いは何ですか?

クラス2とクラス IIの比較

その大きな違いから、クラス2とクラスII定格のAC-DC電源を区別することは、しばしば混乱につながります。この記事では、これらの2つの一般的な電源分類の違いを詳しく見ていきます。特定のアプリケーションで情報に基づいた意思決定を行うための独自の特徴の内訳を提供します。

  • NEC(米国電気工事規程)が特定するクラス2は、AC-DC電源の出力電圧と電力能力を指します。
  • 国際電気標準会議(IEC)が指定するクラスIIは、電源の内部構造と電気絶縁に関するものです。

NECクラス2の出力電圧と電力

クラス2のNEC指定は、電気システムを建造物に設置する際に重要となります。クラス2電源規制では、電源の出力と負荷の入力との間の配線要件(配線サイズと絶縁、ワイヤー・ディレーティング・ファクタ、過電流保護限界、および配線方法)に対応しています。

クラス2電源の制限された出力電圧および電力供給能力は、発火の危険性と感電の原因となるリスクが低いと認識されており、低コストの配線を採用することが可能です。

NECクラス2電源の影響を受ける配線を示す画像
NECクラス2電源の影響を受ける配線

IECクラスII絶縁保護

IEC保護クラスは、感電からユーザーを保護するために、電源の構築と絶縁を管理します。クラスII電源では、ユーザーと内部の通電導体の間に2層の絶縁層(または単層の強化絶縁層)があります。

二層の断熱材を使用して設計された電源では、第1断熱材層は一般に「基礎絶縁」と呼ばれます。基礎絶縁の一般的な例は、電線上の絶縁です。2番目の絶縁層は、多くの場合ウォールマウントとデスクトップ電源にあるプラスチックケースなど、製品を囲み込む絶縁ケースです。

IEC保護クラスIIの電源記号のラベル
IEC保護クラスII記号を示すラベル

IEC保護クラスII電源には、安全アース接続の3線式電源コードとは対照的に、2線式電源コードが付いています。クラスII絶縁を使用して設計された製品は、しばしば「クラスII」または「二重絶縁」とラベル表示されているか、あるいは安全ラベルに同心の四角い記号が付いています。

NECクラス2とIECクラスIIの指定電源の違いは分かりやすいものですが、同時に、ユーザーアプリケーションで正しい製品が指定されていることを確認する上で重要な要素です。最終的には、Class2またはClass II認定の電源モジュールを選択することで、お使いの製品設計で感電やその他の危険、不具合を防止できます。

カテゴリ: 安全とコンプライアンス

こちらもご覧ください


この記事またはトピックに関するコメントを今後当社が取り上げるべきだと思いますか?
powerblog@cui.comにメールでご連絡ください。

Bruce Rose

Bruce Rose

主席アプリケーションエンジニア

Bruce Rose は、エレクトロニクス業界で長年にわたり、設計、販売、マーケティングを担当し、アナログ回路と電力供給に重点を置いてきました。国際的なワークショップを開催し議長を務め、40以上の技術会議で論文の出版や発表をするなどの職務経験に加え、7件の特許を取得しています。Bruce は自分の仕事はもちろん、家族でハイキング、サイクリング、カヌーを楽しみ、また本格的な模型飛行機にも情熱を注いでいます。

もっと詳しい情報が必要ですか?

このブログ記事を気に入っていただけましたか?

サインアップして、最新の記事を自分の受信トレイで直接受信してください。


プライバシー・ポリシー

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

*注記:このニュースレターは現在、英語版のみです。
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web