2023年12月12日
テュアラティン、オレゴン州。 [2023年12月12日] Belグループ企業であるCUI Incは、コンパクトな金属ケースに収納された3つのシャーシマウントAC-DC電源をVGS-500、VGS-350D、VGS-200Eシリーズの製品ラインに追加することを発表しました。
超スリムな設計により、この電源は、モータ、リレー、コンタクタなどの誘導負荷アプリケーション向けの過酷な環境条件における産業用およびIoT用途に適しています。この電源は、増え続ける電気自動車充電にも適しています。
CUI Inc.の新製品は、ユニバーサル入力電圧85~305 VACまたは120~430 VDC、広い動作温度(-40 C~+85 C)を備えており、電圧と温度範囲の両方で競合他社を上回っています。また、VGS-200Eは、最大30万時間と、競合他社製品よりもMTBF評価が高くなっています。すべての製品は底面および側面に設置され、最大5,000mの動作高度でEN 62368安全規格の認証を受けています。
新しいVGS電源シリーズはすぐにご購入いただけます。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。
CUI Incは、Belグループ企業(NASDAQ:BELFAとBELFB)です。Belは、回路保護、コネクタ、ケーブルアセンブリ、ディスクリートコンポーネント、磁気、電源など、幅広い製品を設計、製造、販売しています。当社はグローバル市場にサービスを提供し、世界中に拠点を構えて事業運営しています。
Theresa Schroeder
Theresa.Schroeder@belf.com