2024年4月23日
テュアラティン、オレゴン州。 [2024年4月23日] 本日、Belグループ企業であるCUI Incは、鉄道およびEVアプリケーション機能を備えた150W多面絶縁型DC-DCコンバータPSC150Wシリーズを発表しました。
4200VdcのVDC絶縁耐圧と12:1の超広い入力電圧範囲を提供する本シリーズは、EN/IEC 623668-1に準拠しEN50155、EN 61373およびEN45545-2鉄道規格に適合しています。業界標準のクオーター・ブリック・パッケージのフルカプセル化されたケースに収納されたこのコンバータは、-40~+105°Cの温度範囲で使用でき、リモート・オン/オフ、出力リモート電圧検出、出力電圧トリムに加え、過電流、過熱、過電圧、短絡、入力UVLO保護機能を備えています。
このPSC150Wシリーズは、鉄道やEVの用途だけでなく、産業やロボットの用途にも適しています。この新しいPSC150WシリーズのDC-DCコンバータは、すでに販売されています。
CUI Incは、Belグループ企業(NASDAQ:BELFAとBELFB)です。Belは、回路保護、コネクタ、ケーブルアセンブリ、ディスクリートコンポーネント、磁気、電源など、幅広い製品を設計、製造、販売しています。当社はグローバル市場にサービスを提供し、世界中に拠点を構えて事業運営しています。
Theresa Schroeder
Theresa.Schroeder@belf.com