3/9/2015
最新の半導体や電子部品の販売を世界市場で手掛けるMouser Electronics, Inc.は、25年以上におよび電子部品の開発販売を行うグローバル企業のCUI Incとの間で、グローバル市場での販売契約を締結したと発表しました。CUI Global(NASDAQ:CUI)の子会社であるCUIは、広範囲にわたる各種産業分野やアプリケーションの設計上の課題に対応する電源、モーション・コントロール及び電子部品を含む、包括的な製品を提供しています。
Mouser Electronics社が提供する主要なCUI製品ラインは、電源と電子部品であり、壁付けからポイント・オブ・ロード(POL)に至る、高効率電源供給ソリューションを提供するCUIの製品には、Novum®製品ライン、AC-DC電源およびDC-DCコンバータがあります。Novum製品ラインには、インターメディエイト・バスおよびデジタルPOLコンバータ、AC-DC製品ラインには1Wから12,000Wまで対応する外部・内部、DINレールおよびLEDドライバー・ソリューションがあります。汎用DC-DCコンバータ製品ラインには、1Wから600W対応の絶縁・非絶縁、LEDおよび1Gビット対応ドライバーがあります。これらの電源製品を補完するものとして、CUIはブザー、コネクター、エンコーダー、マイクロフォン、スピーカー、温度管理ソリューションを提供します。
CUIのMatt McKenzie社長は次のように述べています。「Mouser社の企業文化、主な強み、ビジネス・アプローチはいずれも、CUIと非常によく適合しています。このようにMouser社と核の部分でつながる一方で、テクノロジ、製品統合、eコマース、販売の各分野における同社のノウハウを活用することで、CUIはグローバル市場の拡大という目標達成の勢いをさらに強めることが可能になります。」
Mouserの顧客へのコミットメントを継続していくために、CUIはエンジニアの設計及び開発工程における時間を削減する製品及びテクノロジーに投資し続けます。
Mouserの製品担当シニア・バイス・プレジデントであるBarry McConnell氏は、次のように述べています。「当社のお客様にとって、CUIの世界最高クラスの電源およびボードレベル・コンポーネントは、既存の製品ポートフォリオを補完するという意味で大変喜ばしい存在です。技術革新のために継続的に取り組み、設計関連の課題を解決する最新鋭のソリューションを提供しているCUIと手を組むことが、当社の世界中のエンジニアリング・コミュニティに大きなメリットをもたらすことは確実です。」
CUIに関する詳細はこちらをご参照ください。www.mouser.jp/cui-inc