2016年10月4日
CUI Incは本日、VOFオープンフレームAC-DC電源ファミリに、185W、225W、および280Wのモデルを導入して拡充することを発表しました。VOF-185、VOF-225、およびVOF-280シリーズは、6~150WのCUIの最新オープンフレームAC-DC電源製品ラインに対して電力量をさらに増大したものです。業界標準7.62cm x 12.7cmのコンパクトなフットプリントに経済性と性能を兼ね備え、シングル出力電源は最大91%の効率を実現し、無負荷時の電力消費は230VACで0.5Wと低く、省エネ型ITE、産業、および家電用途に適しています。
新しい3つのVOFシリーズは、90~277VACの広範囲な全世界対応の入力電圧で動作し、12、15、24、36、48VDCのいずれかの出力電圧を使用できます。 モデルはすべて、強制空冷時において-20℃~+50℃の負荷100%で動作可能であり、+70℃では負荷が50%に低下します。 また、新しい電源ファミリは、UL/cULおよびTUV 60950-1安全性認定を受けているだけでなく、放射エミッションのEN 55022クラスBおよびFCCクラスBの限度値にも準拠しています。
このシリーズの平均故障間隔時間(MTBF)は、周囲温度25℃において負荷100%で最低250,000時間です(MIL-HDBK-217Fで算出)。過電圧、過電流、および出力短絡の各保護機能を備えており、アクティブPFCでの一般的な力率は0.98です。
VOF-185、VOF-225、およびVOF-280は販売代理店を通じて、100個で単価$69から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。
新しい3つのVOFシリーズと1~12,000Wのその他の電力ポートフォリオを展示するelectronica 2016のCUIのブース(Power Hall A2、ブース613)でお待ちしています。electronicaは、2016年11月8日~11日にドイツのミュンヘンにあるMesse Münchenで開催される、電子部品、システム、およびアプリケーションの世界トップレベルの見本市です。