2020年7月7日
CUI Incは今日、自社のSDI製品ファミリに新たに2種類のGaNデスクトップ型AC-DC電源シリーズを追加することを発表しました。SDI160G-UとSDI160G-UDは、コンパクトなデスクトップ・パッケージから160Wの連続パワーを提供します。これらのAC-DC電源は、より軽量かつ小型のアダプタパッケージでより効率的なパワーが必要な、幅広い携帯型産業用製品および消費者製品向けに設計されています。
SDI160G-UとSDI160G-UDは、UL/EN/IEC 62368-1要件に準拠しています。また、このアダプタは、ユニバーサル入力電圧範囲のためにレベルVIの元の米国エネルギー省および欧州連合(EU)CoCティア2指令によって義務付けられている電流平均効率および無負荷時の電力仕様にも適合します。これはすなわち、電力密度が最大で200%増、無負荷時の電力消費が最低で150 mW、そして90~264 VACのユニバーサル入力電圧範囲になります。
SDI160G-U シリーズは、3叉(C14)インレットを提供しますが、SDI160G-UDは2叉(C8)インレットを備えています。161 x 54.2 x 33.2 mm(6.33 x 2.13 x 1.3インチ)のコンパクトサイズで提供されるこの新しいモデルは、非GaNモデルよりも48%小型化された構造になっています。
SDI160G-UとSDI160G-UD は販売代理店を通じて、5個から単価$122.57で販売しています。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。