2023年9月27日
テュアラティン、オレゴン州。 [2023年9月27日] Belグループ企業であるCUI Incは本日、15W、5ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ、医療機器および家庭用医療用品に特化したPTP15シリーズのリリースを発表しました。
入力電圧範囲が2:1の4000 Vac絶縁または5600 Vdc絶縁を提供するこのシリーズは、外部コンポーネントなしでIEC/EN 60601-1およびEN 55011クラスA安全規格に準拠しています。業界標準の2" x 1"、封止された基板実装可能なパッケージに収納されたこのコンバータは、-40~+100℃の温度範囲で使用でき、出力過電流、短絡、過電圧保護機能を備えています。
このPTP15シリーズは、医療分野に特化していますが、高絶縁電圧を必要とする低消費電力の家電製品や産業機器にも適しています。この新しいPTP15シリーズのDC-DCコンバータは、すでに販売されています。ストッキングパッケージの価格や、改良やカスタムデザインについては、Belまでお問い合わせください。
CUI Incは、Belグループ企業(NASDAQ:BELFAとBELFB)です。Belは、回路保護、コネクタ、ケーブルアセンブリ、ディスクリートコンポーネント、磁気、電源など、幅広い製品を設計、製造、販売しています。当社はグローバル市場にサービスを提供し、世界中に拠点を構えて事業運営しています。
Theresa Schroeder
Theresa.Schroeder@belf.com
Zach Hynoski
Zach.Hynoski@publitek.com