2020年12月15日
CUI Incは本日、新たに2つのシリーズの120ワットAC-DC外部電源シリーズを追加し、既存の60601認定医療用電源ファミリを拡張することを発表しました。この新シリーズの設置面積は、非医療用製品と比較して35%小さくなり、さらに軽量で煩雑な作業が不要なアダプタです。幅広い医療および歯科機器に電力を供給できます。
SDM120-UはC14インレット、SDM120-UDはC8インレットとなります。どちらのシリーズも、レベルVI規格で米国エネルギー省(DoE)が義務付ける現在の平均効率と無負荷時の電力仕様、ならびに外部電源に関する欧州連合(EU)のEcodesign 2019/1782 およびCoC Tier 2指令を満たしています。
この小型アダプタは、MOPPアプリケーション向けの医療60601-1第3.1版の安全基準およびEMC要件第4版の認証を受けており、医療、歯科、在宅医療アプリケーションに適しています。
特徴と利点