製品の変更により、CUIは品質、性能、および製造効率を改善することができます。CUIは、製品変更プロセスの一環として、デバイスの適合性、形状、または機能に影響を及ぼす可能性のある変更内容を通知しています。この決断は、CUIによって行われ、PCNリリース時の有効なデータに基づいています。通常、この通知は、変更の3か月前にお届けします。CUIは、これらの要件に従うよう努めていますが、時間的余裕なく通知する状況を避けられない場合があります。
製品の変更は、実施前に、CUIによって徹底的に検査されます。形式、機能、品質、または信頼性に影響を与えない状況では、CUIは、通知なく変更を行う権利を保有します。